This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:评估用于过流/短路检测的设计

Guru**** 2994030 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LMV331, LM393LV, LMV321A, LMV321, LMV358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105536/lmv321-evaluation-my-design-for-overcurrent-short-circuit-detection

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件:TL431、 LMV331、 LM393LV、 LMV358

美好的一天!

请评价我在模拟电路方面的第一次经验。
发布了以下任务:开发低成本直流过载保护电路(截止功耗超过1.8A)。

方案说明:
在 R6、C5上制造了一个低通滤波器。
运算放大器 U1放大 R9上的压降、然后比较器模式下的运算放大器 U2与 U3中的基准电压进行比较(TL431用作其电压基准)。
如果负载消耗的电压超过调整值(R14和 R10)、则晶体管 Q4和 Q3上的锁存器被激活、下一个引脚断开 Q5、Q2的栅极被吸引到接地、负载电路断开、LED D2向用户发出故障信号。
Q4和 Q3上的锁存器保持开启状态、直到重新连接主电源。

R5、C4是栅极 Q2的延迟线。
这需要排除在加电时负载出现问题的情况。 保护电路的电源电路通过 D1、C1产生。
3ms (R5、Q4的时间)后、负载被打开。
如果负载出现任何问题、二极管 D1会阻止电压流入电路中有问题的部分、并且电容器 C1中存储的能量会触发保护电路。

我在试验电路板上检查了该电路的功能。
我应该注意什么?
这是我在模拟电路方面的第一次体验。
尊敬的社区、请告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用电阻分压器将 TL431的输出降低到实际阈值、则可以使用 LMV331等单个低成本比较器。 (LM393LV 更便宜、更准确。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksandr、您好!

    对于任何电流感测、与负载电阻器之间正确的开尔文连接非常重要。 放大器失调电 压也很重要;7mV 的失调电压提供至少+/-7mV / 0.05 Ω=+/-140mA 的测量误差、对于1.8A 目标、误差约为+/-8%。   

    对于双极晶体管、应考虑最冷和最热温度之间的基极电压变化。 在您的示例中、我不希望出现问题。

    LMV321可以在电源电压上升时输出高电平、然后纠正2.4V 左右的电压;这可能会过早触发锁存。  LMV321A 在上电时不会默认为高电平、并且具有较低的失调电压以减少电流测量误差。 这将是一个更好的选择。 因为您需要2安培、LMV358A  

    该运算放大器的电源电压是否正确? VCC 没有值。