This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4012:工作温度问题

Guru**** 2971180 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4012, THS4032, OPA2690, OPA2691, THS4011, TINA-TI, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104786/ths4012-problem-with-working-temperature

器件型号:THS4012
主题中讨论的其他器件: THS4032、 OPA2690、 OPA2691、 THS4011、 TINA-TI、 OPA690

大家好、

我已经为模拟视频信号(CVBS)创建了一个4通道双隔离。  在光隔离之后、我有一个偏移为9V 的视频信号1Vp-p
为了消除此偏移、我在 每个通道上使用了2 x THS4012的前置放大器基座。  

问题是组件的高温为25度。 C 为65 - 70度。 C.  
该器件的 Maksimum 工作温度为50度。 C、我担心使用寿命、因为在此环境温度下 THS4012的温度接近100度。 C.
在 PCB 上、我总共有12个放大器、因此在机箱内部非常热。  
我有一个大的4层 PCB:顶部(无平面的信号)、GND、VCC、底部(带 GND 平面)、放大器将 PowerPAD 通过 4个过孔连接到 GND。  

您是否对如何降低此组件的温度有一定的了解?  
THS4012是一款具有290MHz 带宽的高速放大器、我想知道使用具有较小带宽的较差放大器是否有帮助、例如 THS4032?

提前感谢您。

 此致  
Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

     您能否在此主题上或通过 E2E 消息私下分享放大器周围组件的原理图(主要是输入/输出/增益配置)?  

     放大器是否按预期工作、但在室温下、环境温度为100°C、结温为65-70°C?

     如果上述情况属实、我们将不得不建议另一个 TA 范围较高的器件、因为 THS4012的额定温度为-40至85 C。THS4032将会有相同的问题。 原理图将帮助我们为您的应用建议更好的放大器。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回答。

    在我的应用中、maksimum 温度为50°C  
    我测量的值:
    在室温下、结温为65-70 C
    在环境温度为57 C 时 、结温为100 C  

    我测试了放大器是否可以在更高的 TA 中正常工作、但我担心 此应用中的使用寿命。

    此致
    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    U6A 输出端的电压为0V、U6A 输入端的电压为+9V、这意味着 U6B 输出端的电压为+22.25V?

    为什么不借助合适的电容进行交流耦合?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不明白如何计算 U6B 上的输出电压?

    电容器不是一个好主意、因为它在视频信号上创建了一个积分器。  结果是同步点丢失。  

    如果 您在屏幕上 的黑色背景上显示白色的深蹲,则会看到一些扭曲。

    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要先处理您的电路、然后您的 Tj 问题将消失、我看到您在使用 LTSpice、有趣-  

    无论如何、您似乎仅使用+/-12V 电源、因为这是高输入共模、 然后、将其剥离、使积分器围绕第一级将摆幅居中在0V、然后简单地将其缓冲掉-您的大多数功率是+/-12V 电源、这可能不需要在信号中仅使用3Vpp 摆幅。  

    此外、您的3Vpp 30MHz 信号恰好处于 THS4012可用的压摆率、因此无论如何也不是一个很好的使用部分。  

    因此、您可以使用+/-5V 电源来实现此目的-但是、您需要将两个级作为反相级运行、以在电源范围内的第一级进行电平转换。 对器件进行快速猜测(因为第一个双通道需要为 VFA、以便该积分器和反馈 C 正常工作)可能是 OPA2690。 您的输出级需要具有1的反相增益、才能恢复到整体非反相。 在这里、大多数人会使用 CFA 部件、例如 OPA2691。 这两种器件都具有适合您的信号的转换率、并且在+/-5V 电源上的功耗要低得多。 顺便说一下、围绕第1个环路的积分器反馈是一种重新接地的好方法、但当然是有效地将路径与交流耦合-只是在非常低的频率下。  

    顺便提一下、THS4011/4012数据表首页在首页上仍然有这个古老的错误、压摆率应该是微秒、而不是毫秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    [引用 userid="522731" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1104786/ths4012-problem-with -working-temperature /4094160#4094160"]我不知道如何计算 U6B 上的输出电压?

    例如、通过运行 TINA-TI 仿真:

    e2e.ti.com/.../michal_5F00_ths4012.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、让 Kai 的文件作为开始、我们可以将其调整为+/-5V OPA2690解决方案、因此、我们需要增加直流伺服路径的增益以使其输出保持在范围内、 当然、这将增加 NG、从而降低现在的反相信号路径的 BW、但这里的所有节点都处于+/-5V 解决方案的范围内、  

    这里的 SSBW 是这个、大约150MHz -  

    使用此文件、  

    e2e.ti.com/.../Level-shifter-with-OPA2690.TSC

    然后添加输出驱动器-可以再次使用 OPA2690、但 OPA2691具有更好的压摆率和功效、在这里有很多位置可以调整增益和响应形状、并且全部在+/-5V 电源范围内、现在降至大约130Mhz、但在30MHz 范围内相当平坦、  

    这个文件、  

    e2e.ti.com/.../Level-shifter-with-OPA2690-and-OPA691-inverting-driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    非常感谢您的支持

    我从互联网复制的电路。 我认为我了解电路的工作原理。 我必须承认我错了。

    我以前从未使用过 TINA-TI、因此需要一些时间才能正确运行仿真。 总之、我有一些问题。 从原始电路看,我不知道电阻 R53和 R56||R57在 失调电压时如何作用?
    KI 在 U6B 输出端的测量电压为22V 左右是如何实现的? 最后一个问题是基于 OPA690的第二个设计。 如果运算放大器具有±5V 电源、为什么您可以将具有9V 失调电压的信号连接到运算放大器的负输入?
    它是否会对运算放大器造成损坏?
    您能这么好、向我解释这三件事吗?

    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    [~ userid="522731" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1104786/ths4012-problem-with -working-temperature /4096353#4096353"]我从互联网复制的电路。

    您能从哪里显示吗?

    [引用 userid="522731" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1104786/ths4012-problem-with -working-temperature /4096353#4096353"] Kai 在 U6B 的输出端测量的电压为22V 左右是如何?

    这是一个具有理想运算放大器的仿真、不需要任何电源电压。 因此、直流伺服的输出电压为22V。 我想在原始电路中、正输入端的直流电压远低于+9V? 然后、直流伺服的输出电压也会更低、并且可能完全处于 U6B 的输出电压范围内。

    那么、为什么不在 U6A 的输入上安装分压器呢?

    [引用 userid="522731" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-foruments/1104786/ths4012-problem-with -working-temperature /4096353#4096353"]根据原始电路,我不知道电阻器 R53和 R56||R57如何 处理偏移?

    直流伺服(U6B)的用途是将 U6A 的+input 和-input 之间的电压差归零。

    Kai