This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:如果输入电压不恒定、是否有可能损坏?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105668/tlv9352-if-the-input-voltage-is-not-constant-is-there-a-possibility-of-damage

器件型号:TLV9352

您好!

我将您的产品"TLV9352"用于以下应用。

用途:电压跟随器

电源电压:+12V、GND

在上述条件下、如果输入电压不确定、是否有可能损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不确定"的具体含义是什么?

    改变输入电压不是问题。 (并且接近 V+的输入电压也不是问题。) 但输入应始终驱动为某个电压、即输入不应悬空。 否则、极高的输入电压会使放大器进入饱和状态(请参阅数据表的第7.3.8节)。

    MΩ MΩ 没有信号源、您可以添加一个弱分压器(例如1 μ V + 1 μ V)、以确保输入电压始终偏置在某个位置。