This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:从输入引脚拉出电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA196, OPA197, OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104117/opa2211a-sourcing-current-from-the-input-pins

器件型号:OPA2211A
主题中讨论的其他器件:OPA211OPA196OPA197OPA191OPA192

对于级联比较器应用、我们使用两个 OPA2211运算放大器作为其中一个的输出、通过一个143k Ω 电阻器连接到另一个的输入。 随附了该电路的部分原理图。 然而、当初级输出被拉至低电平时、次级 OP-AMP 的输入不能为零、这是因为次级 OP-AMP 提供的电流。该电阻器被分流在电流测量万用表上、测得的拉电流高于引脚拉电流/灌电流限制。 我在数据表中找不到这种情况的详细信息。 您能否为我提供 OPA2211的输入结构和该电流源的机制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat、

    您似乎在开环配置中配置 OPA2211运算放大器(无负反馈)、这种配置从本质上 将导致输入被分离、从而由于背对背输入保护二极管的导通而产生较大的输入电流-请参阅下面的内容。  运算放大器不应在没有负反馈的情况下使用。 如果您需要进一步的帮助、我们需要查看整个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    我们无法提供有关 OPA2211输入电路设计的详细信息。 该信息为公司专有信息。 我将与您分享 OPA2211的一般信息。

    OPA2211是一款高精度运算放大器、我发现它是单电源比较器应用的不寻常选择。 它不是轨到轨输入或输出运算放大器、如果输入电压降至(V–)+ 1.8V 至(V+)–1.4V 的共模电压(VCM)输入范围之外、则会发生共模违反、并且未定义输入电气行为。 此外、在数据表的第8.1.2节-输入保护中、它指出"使用背对背二极管保护 OPA211的输入端子免受过大的差分电压的影响、如图44所示。" 对 运算放大器施加接近或超过钳位二极管正向电压的输入电压差会导致大量输入电流从电路的 VREF_2V5流入输入源。

    最后、OPA2211使用输入偏置电流消除来降低 输入双极晶体管所需的输入偏置电流。 极性可以是正极、也可以是负极、具体取决于在运算放大器制造过程中如何调整和最小化输入偏置电流。 连接到输入晶体管基极的偏置消除电路能够灌入或拉电流。 强制进入非线性运行时该源的行为方式未进行特性描述、因为这不是运算放大器的预期运行模式。

    其他运算放大器、例如 TI 的 OPA19x 系列、OPA191、OPA192、OPA196、OPA197、 等是轨到轨输入运算放大器、它们不使用输入钳位。 它们实际上比 大多数运算放大器具有更高的性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。 实际上、我知道 OPA2211在单电源比较器应用中被高估了。 但是、单面电源接受和轨到轨输出功能、并且易于到达我的站点(由于芯片危机、我更喜欢在我们的货架上使用可用组件)、让我选择了此器件型号。 在您警告我输入过压保护之后、我找到了问题源、并最终为此应用消除了此器件型号。 感谢你的帮助。