This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274:TLV2274轨到轨参考。

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2274, OPA4191, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105585/tlc2274-tlv2274-rail-to-rail-consult

器件型号:TLC2274
主题中讨论的其他器件: OPA4191LM7705

e2e.ti.com/.../TLV2274.TSC

大家好、

希望你们做得好。 我想 使用 TLC2274构建 PV 电压感应电路。 但是、通过仿真、我发现使用单电源时 、输出 电压会随着线性输入上升而非线性变化。 请参阅图1。

我还在 TINA 中仿真了电路、附加了该文件。 直流分析中也出现了同样的问题。 但是、OPA4191工作正常。

TINA 配置:

TLC2274:(异常)         OPA4191:(正常)

VDD+=5V。                   VDD+=5V。

VDD-=0V。                   VDD-=0V。

VS1=5V。                     VS1=5V。

Vo = 127.23mV。                Vo = 37.5mV。

TLC2274:(异常)          OPA4191:(正常)

VDD+=5V。                   VDD+=5V。

VDD-=-5V。                   VDD-=-5V。

VS1=5V。                     VS1=5V。

Vo = 37.09mV。                Vo = 37.5mV。

我的问题如下:

1、TLC2274非线性的根本原因是什么、 为什么 opa4191可以正常工作。

2、为什么在 VDD-中使用-5V 时、电路可以正常工作。

 

感谢和 BRS、

达信蔡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    OPA4191是一款 RRIO 运算放大器、TLC2274不是。 换句话说、TLC2274无法在输出端完全降至0V。

    向负电源电压引脚添加 LM7705可以实现以下目的:

    另一个技巧是将合适的伪接地连接到 R8的冷端、而不是信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 对仿真发生的情况是正确的。 添加 LM7705将按所述 Kai 工作。

    此致、

    Castrense