This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:与 OPA211连接的 INA849的仿真

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, INA849, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105424/ina849-simulation-for-ina849-connected-with-opa211

器件型号:INA849
主题中讨论的其他器件:OPA211TINA-TI

尊敬的 TI:

我要进行一次仿真。

我连接电路、如下图 所示。

我想创建一个稳定的网、在"R3"处生成稳定的电流。

OPA211是 INA849 OUT 的缓冲器。

但仿真结果不好。

顺便说一下、我对 OPA211和 INA849进行了仿真、结果正常。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    在 TINA-TI 中为我工作:

    e2e.ti.com/.../nan_5F00_ina849.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的,它是有效的!!!

    我添加一个"尾" 作为您的电路。

    我得到所需的结果。

    但是、如果没有这个"尾"部分、仿真将会出错吗?

    非常感谢  !