This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317IDGKT

Guru**** 2579565 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104056/ina317idgkt

主题中讨论的其他器件:INA317

您好!

根据以下标准、我使用 INA 317进行绝缘监测、但在实际测试设置中、输出持续波动、即使我发现输入与示波器是固定的、因为模拟计数持续波动、请建议...

我在瞬态分析中的电路仿真器中未找到相同的结果

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您的图片令人困惑:您提到的电源电压为+/-2.75V、但将5V 单电源连接到 INA317。

    请显示您的实际电路的准确原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    正如 Kai 所指出的、这不是实用的电路、我不确定您要测量的是什么。 请向我们提供更多详细信息。  

    请参阅我标记的红色框、请保持输入阻抗和输入引线以获得最佳阻抗匹配、这将最大限度地减少将共模信号转换为差分信号的时间。  您可以使用双电源轨或提升 Vref、例如 Vref = 1.25Vdc、高于地面。   

    e2e.ti.com/.../INA317-Isense-05252022.TSC

    下面是 Vcm 和 Vout 线性关系。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉给您带来不便、我在此附上我所用的确切电路。

    在 K5底盘接地端、我连接了2.5V

    K1的直流高电压电源、具有从 K2到695VDC 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    不清楚接地和模拟接地是如何连接在一起的。 我猜是它们在某个地方连接在一起。  

    我之前的仿真仍然适用于配置。 K5机箱上的2.5V 是 INA317 IA 输入端的共模输入电压。 如果 VCM 接近模拟接地、则必须在 INA317中使用双电源轨。  

    模拟工程师计算器中、可以查看 VCM 与 Vout 之间的关系。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、在"我的配置"中 、我们没有短接机箱接地、模拟接地。

    我们通过 INA317感应差分方式。

    2.5V 的一端机箱连接到反相输入。

    同相输入将感应6.8KE 上的2.5 +压降。

    两个 INA 器件的差分应该能够处理、但在模拟接地、机箱接地共用的地方不能处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、在"我的配置"中 、我们没有短接机箱接地、模拟接地。

    我们通过 INA317感应差分方式。

    2.5V 的一端机箱连接到反相输入。

    同相输入将感应6.8KE 上的2.5 +压降。

    两个 INA 器件的差分应该能够处理、但在模拟接地、机箱接地共用的地方不能处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、在"我的配置"中 、我们没有短接机箱接地、模拟接地。

    我们通过 INA317感应差分方式。

    2.5V 的一端机箱连接到反相输入。

    同相输入将感应6.8KE 上的2.5 +压降。

    两个 INA 器件的差分应该能够处理、但在模拟接地、机箱接地共用的地方不能处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、在"我的配置"中 、我们没有短接机箱接地、模拟接地。

    我们通过 INA317感应差分方式。

    2.5V 的一端机箱连接到反相输入。

    同相输入将感应6.8KE 上的2.5 +压降。

    两个 INA 器件的差分应该能够处理、但在模拟接地、机箱接地共用的地方不能处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    正如 Raymond 已经说过的、将 INA317的 REF 引脚以欧姆方式连接到一个正电位。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    根据您的初始 INA317配置、电路将无法工作、请参阅 Vin、最小差分信号和最小 Vout  

    要解决这些问题、您需要连接低阻抗基准电压或使用 Kai 指出的双电源电压轨。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    在我的应用中、实际直流电压为695VDC、因此反相和同相输入引脚之间的输入电压差为500mV、不小于该值。

    我为 INA317器件施加的电源电压为+/- 5V、双电源。

    尽管我观察到与实际预期 INA317器件相差20mV 至30mV。

    主要是我怀疑 IC 电源参考 GND 和输入信号不常见。

    提供的参考资料、说明我没有尝试过、因为电路板上的电压不可用、为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我需要了解您正在尝试做什么。  

    在高侧、您有695Vdc。 是否有任何与直流信号相关的交流分量。 如果这是开关直流电源、则存在与高电压相关的纹波或交流分量。 请在信号上提供纹波噪声。  

    在低侧、电路尝试测量6.8kOhm 电阻器上的电流。 系统的接地附近是否出现交流噪声或共模噪声?  

     您观察到20-30mV 波动的频率是多少? 请为我提供屏幕截图。 一旦在低侧连接2.5V 电压、低侧的6.8kOhm 电阻器就会建立共模信号、该信号应与 INA317的接地基准相同。  

    如果6.8kOhm 感应电阻器上未出现噪声或共模信号、则不会抑制共模信号、INA317会将其作为差分输入信号进行测量。  因此、我需要了解您在配置中尝试测量的是什么。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我在两个端子上都放置了100k 的输入电阻器、在两侧都放置了100pf 的滤波电容器 R 至 GND、我保留了差分10 NF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    U7输出正确无波动,仅是 U6输出的问题。 PLZ 参考上述由我发送的电路

    我已经检查了它的频率不是50 Hz、因为我的交流电源轨是230V、50 Hz。

    明天我将尝试发送您要求的照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    好的、您是否还可以重新加载您发布的分辨率更高的原理图? 它几乎不可读。  

    因此、您可以说695Vdc 是从230Vrms @50Hz 生成的。 生成695Vdc 信号的开关频率是多少? 在设计中、交流/直流电源系统中如何使用开关频率和极点衰减? 我需要知道这些信息。 从接地和模拟接地测量了多少接地噪声(Vpp)?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、在我将 PCB 放置在 MS 外壳中后、输出波动几乎稳定、它影响外部噪声可能是由于+ve 到-ve 之间的8ME 电阻造成的。