This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:输出电平确认

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105301/tlv3604-output-level-confirmation

器件型号:TLV3604

你好  

我使用的是 TLV3604、发现与之相关的文档对输出电平非常困惑。 因此、我使用了 PSpice 模型并生成了输出、以验证输出是否一致。 请看一下。 VCC=5V 且 VEE=0V。红色线=+输入信号、黄色线=基准输入、青色线=+输出、粉色线=-输出、蓝色=差分输出。 谢谢你

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是原理图的关注部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您到底会发现什么令人困惑?

    您是否阅读过数据表的第7.4.2节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Kai

    Rahm 先生

    感谢您发帖。

    TLV3604具有符合 LVDS 标准的输出级。  这是您的应用所需的吗?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是说我的输出与 LVDS 兼容吗?  我将把它应用到 FPGA 板。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 听起来您对比较器的 LVDS 输出有疑问。 这就是我所说的 LVDS 兼容性。 FPFA 通常接受 LVDS 输入。 请您澄清您的问题吗? 如果您希望比较器输出 LVDS 信号,则应保持良好的形状。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    很抱歉造成混淆。 我只是验证了 TLV3604的输出。 我对输出电平感到困惑、这就是我在这里附加仿真输出的原因。 谢谢你。

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对输出电平和输出摆幅感到困惑。 谢谢

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    感谢您的跟进。 如果您还需要其他任何资源,我们将尽最大努力提供帮助。  
    卡盘