This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:测量分辨率和 ADC 误差

Guru**** 2767285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105077/ina226-measurement-resolution-and-adc-error

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA238INA228

尊敬的 TI 团队:

我们在 最新设计中使用 INA226来测量电路板内核电源电压的负载电流、电压和功率。 因此内核电源电压为0.8V、最大电流为80A。  

我们使用的电流感应电阻器为500uOhm。 我们想知道、  

我们可以增大感应电阻值吗?

2.考虑到满量程范围,测量分辨率将是多少(考虑 ADC 误差)

设计时应考虑什么是 ADC 误差和 ADC 噪声?

根据数据表、它是16位 ADC、但我们想知道是否会发生1位/2位错误。

请提供您对上述问题的意见。

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    数据表的第6.5节对此进行了说明:

    500µA Ω 分流器上的压降为500µA μ V x 80A = 40mV。 因此、是的、您可以增加分流电阻。

    但请记住、分流器的热耗散也会增加、例如、对于1mR 分流器、80A^2 x 1mR = 6.4W。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    除了 Kai 的评论之外、我们还有一个视频培训系列、可帮助您了解如何处理不同的错误源 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

    请注意、您可能感兴趣的是使用 INA238 (甚至 INA228以获得更高的精度)、而不是 INA226。  这些较新的器件具有额外的功能、并且数据表中还有一个方便的表格、可帮助您查看用于精度分析的 ENOB。  遗憾的是、INA226没有 ENOB 表。

    至于 INA226的 ADC 精度、该器件允许您设置转换时间和取平均值、以便根据您的时序要求对精度与噪声进行一定程度的控制。 如果您希望获得最高精度、那么使用最长的转换时间和最高的平均值数量。