This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:3G SDI 放大器和替代产品

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TRF37A73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101797/lmh5401-3g-sdi-amplifier-and-alternatives

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: TRF37A73

我们要求将50R 单端 PCB SDI 视频信号缓冲到适用于同轴电缆驱动器的75R 单端 SDI 信号中。  目标是信号特性不会发生任何变化、最重要的是上升/下降时间和抖动、因为输出将用于评估原始信号波形。

理想情况下、也会有大约13.5dB 的增益(用于在开关前补偿输入端的75R 至50R 转换)、但这也可以通过第二级或在软件下行处理。

很显然、LMH5401无法完美地满足要求、但如果输出端接正确、它可以用于驱动75R 同轴电缆?  我们是否应该考虑其他更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将向您介绍我们专门的3G 电缆驱动器接口、但我找到了您在具体主题上的帖子。 在这种情况  下、您需要一个高增益带宽器件、该器件能够以两倍的增益接受3G-SDI 信号。  

     LMH5401能够驱动75R 同轴电缆。 该器件在每个输出端都有一个10欧姆的内部电阻、但添加额外的电阻对于与同轴电缆匹配的阻抗不会是一个问题。 此外、该器件能够以任何 SE/DE 转换信号格式工作、并且具有足够的带宽来满足所需的增益要求。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您对 LMH5401的反馈。  虽然总体情况看起来很好、但数据表中未包含在 SE-SE 条件下使用该器件的建议、同时在输入端保持正确的阻抗匹配。  对于输出、从正输出端到75R 同轴电缆的串联65R 电阻和从负输出电阻到接地的140R 基本上应该起作用。

    对于输入、显示的匹配网络似乎与50R 匹配条件不对应。  我缺少什么?  此外、图37中所示的 SSS1随着频率大幅上升。  是否可以通过输入匹配网络来改进这种情况、还是器件的最佳情况?

    图29似乎显示了大约5GHz 的增益至少为12dB、这意味着 GBP 远高于8GHz、限制因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH5401不适用于 SE-SE 线路驱动应用。 如果以这种方式使用放大器、HD2和共模噪声性能将受到影响、容性负载下的带宽也会受到影响。 我们实际上没有任何能够提供这些规格的标准线路驱动器。 您可能希望浏览我们的固定射频增益块、如 TRF37A73: TRF37A73数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我同意 Sam 的说法、LMH5401可用作单端输出、但会影响失真性能。 另一种可能是在 LMH5401的输出端添加一个外部平衡-非平衡变压器、以根据您的直流要求保持器件性能。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我已为该应用寻找平衡-非平衡变压器、但我似乎找不到任何具有足够带宽以保持3G SDI 边沿速率的平衡-非平衡变压器。  有没有您可以提出的建议?  此外、大多数平衡-非平衡变压器的 S11值不符合 SDI 要求、但这一点并不重要、因为它仅在 LMH5401和平衡-非平衡变压器之间。  S11需要多低才能使 LMH4501在规格范围内运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找可以放入 PCB 的器件? 在各种封装、尺寸、外壳等环境中、射频平衡-非平衡变压器有很多种选择。插入损耗将影响您需要引入的增益、以获得所需的输出。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要 PCB 安装。  需要是一个平衡至75R 的单端器件。  我能找到的最接近的是来自 iNRCORE 的 TA-0751003G。  虽然其额定速率为2.973 Gbps、但在测试它们时、我发现它们的边沿会下降到低于3G-SDI 的135ps 最大规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些似乎专门针对此应用进行了定制...您如何在测试中驱动/测量它们? 可能还有一个额外的时间常量显示在封闭系统 PCB 上不会出现这种情况? 它是否关闭了很多?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我还记得、我看到的 TR 大约为165ns、明显超出规格。

    我将使用 LMH5401以2x 增益直接驱动其中一个平衡-非平衡变压器来旋转测试 PCB、看看情况如何。  由于从 LMH5401到平衡-非平衡变压器的长度最短(~5mm)、因此您是否看到外部终端电阻器和相关匹配损耗存在任何问题?  数据表的第9.2.2.2节指出这是支持的配置。

    由于源极为50R、因此表2中2V/V 增益的电阻值看起来可以直接使用。  这是大约0.4V、+/-2.5V 电源电压、VCM 端子悬空并旁路至接地、输出驱动平衡-非平衡变压器时的直流耦合输入信号、如上所示。  您可以给出偏离表值的任何原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享测量设置中的示波器迹线和原理图? 165ns 看起来非常大。 该 PCB 配置应该可以正常工作。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,165ps*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道这是否是一个拼写错误:)