This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014D:LT1014D 的热阻规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1014D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104640/lt1014d-thermal-resistance-specs-of-lt1014d

器件型号:LT1014D

您好、专家、

客户未找到 LT1014D 的任何热阻规格、例如 Rthja。 请提供此信息吗? 谢谢。

此致、

进行了比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    这些数据有时不在旧版运算放大器的数据表中提供、但可以从"功耗额定值表"中读取:假设 DW 封装的最高结温为150°C、环境温度为25°C 时的最大散热为1025mW、则会导致 Rthja

    Rthja =(150°C - 25°C)/ 1025mW = 122°C/W

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您提供 Jared 这些信息。

    Thomas