This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:OPA552的输出电阻

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104849/opa552-output-resistance-of-opa552

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件:OPA551

我想知道该运算放大器的输出电阻(Ro)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preetham、

    我在我们的存档中搜索了 OPA552 Zo、但没有找到 该运算放大器。 我确实找到了 OPA551的 Zo 曲线、OPA551是 同一放大器的单位增益稳定版本。 OPA552 Zo 在较低的频率下是相同的、但我希望它在较高的频率下会有所偏离、因为 它是一个解补偿版本、其带宽比 OPA551高。

    OPA552是一款传统的运算放大器、具有较旧的仿真模型设计。 我检查了该模型、它将 Zo 建模 为在整个频率范围内恒定25欧姆。

    这是我们能够为 OPA552提供的 Zo 信息的范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程