请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA552 主题中讨论的其他器件:OPA551、
我想知道该运算放大器的输出电阻(Ro)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Preetham、
我在我们的存档中搜索了 OPA552 Zo、但没有找到 该运算放大器。 我确实找到了 OPA551的 Zo 曲线、OPA551是 同一放大器的单位增益稳定版本。 OPA552 Zo 在较低的频率下是相同的、但我希望它在较高的频率下会有所偏离、因为 它是一个解补偿版本、其带宽比 OPA551高。
OPA552是一款传统的运算放大器、具有较旧的仿真模型设计。 我检查了该模型、它将 Zo 建模 为在整个频率范围内恒定25欧姆。
这是我们能够为 OPA552提供的 Zo 信息的范围。
此致、Thomas
精密放大器应用工程