This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:INA214A1输出误差

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: INA216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103045/ina216-ina214a1-output-error

器件型号:INA216

您好专家、

我的客户正在使用 INA216A1 (GAIN=25)来监控电池充电电流。

它们存在输出误差问题、该问题大于上电后的器件规格

加电:在以下玻璃板中的时间=0时连接插件交流/直流适配器。

X:时间(分钟),Y:电压(V)

您能告诉我这个问题的原因吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    原理图会有所帮助。

    您是否在加电期间超出了绝对最大额定值、或者您是否以任何其他方式对 INA216施加过应力? 这可能会使裸片变热、而裸片需要一些时间来再次进行热均衡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    您是否考虑了 VOS?  最大 VOS 为100µV μ V、因此输出端的误差可以是2.5mV、就像您说的那样、这大于您得到的误差。  输入端是否有任何会导致 IB 产生更大误差的东西?  您是否正在测量高侧电流?  您的 VCM 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javir、

    关于 VOS、

    第二个杂波显示最大8mV 它还显示了输入和输出之间的差异/25 (增益)

    我认为、根据器件规格、它过大。

    Vcm =约4.8V

    交流/直流适配器= 5V

    交流/直流适配器(5V)>高侧电流感应(分流器: 1欧姆,最大100mA>电池充电器>锂离子电池(50mAh)

    我将通过电子邮件直接发送原理图 (不能在网上披露)

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    我已与您分享了我的电子邮件。  请发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我有几个问题。  我同意电压看起来比预期的差。  甚至会增加 IB (~ 22uA * 10Ω= 220uV)和 PSRR/CSRR (90dB *(5V-4.2V) ~ 25µV)的额外误差。   INA216A1的 GND 是否与测得的 MCU 基准电压相同?  输出端的电容是多少?  测量节点或电容器之前是否有隔离电阻器?  输入是否有噪声?  我认为不是从原理图中得出的。