This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:LMV761 - XRF 结果

Guru**** 2521110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110386/lmv761-lmv761---xrf-results

器件型号:LMV761

各位专家、您好!

我们使用日期代码 D/C:2201对 LMV761MFX/NOPB 进行了 XRF 检查。

有一个混合结果显示3个随机样本上的 Pb 读数。  

我们读取了2个器件型号、以找出设备正常运行的错误、

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussion-components/14/XRF 读取-1.png

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/14/XRF-READING-2.png

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/14/XRF-READING-3.png

请:

1.告知此组件中的 Pb 材料读数和存在是否正常。

2.分享  LMV761MFX/NOPB 的材料成分列表。

谢谢你。

此致

肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根本不应有铅。 有关母体内容声明、请参阅 ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LMV761MFX/NOPB

    LMV761MFX 的引线框镀层(无/NOPB)将包含15%(150000 ppm)的 Pb。

    您测试了多少个部件? 您是否从 TI 授权经销商处获得了这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、我们在100件中测试了3件。  
    这些来自 TI 专利渠道。 除了铅的存在之外、没有其他差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢大家一如既往的支持。

    肖恩、

     我已向您发送朋友请求、以便我们可以将此事脱机、以便我关闭此帖子。  

    -Chi