This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:散热焊盘连接到 GND?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110503/tlv9064-thermal-pad-connected-to-gnd

器件型号:TLV9064

你(们)好

对于 TLV9064 RTE 封装、D/S 显示需要将散热焊盘连接到 V-。  

由于某种原因、我的客户将散热焊盘连接到 GND、并且客户希望了解以下应用中可能存在的风险或问题、您能否帮助检查并给出您的意见?  

  1. V+=3.3V、V-=-3.3V、散热焊盘=GND
  2. V+=3.3V、V-= GND、散热焊盘= GND。 这应该是正确的连接。  
  3. V+=GND、V-=-3.3V、散热焊盘= GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwan、您好!

    必须将散热焊盘连接到 OPAMP 的负电压引脚(V-)、而不是连接到任何其他电位。 原因是裸片用导电胶粘在散热焊盘上。 由于硅片底部位于 V-电势上、散热焊盘也必须位于 V-电势上。 否则、疯狂的电流会流过裸片。

    但请记住、胶水的导电性不够、无法让客户省略 V-引脚和电路之间的连接。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    提到的电流 Kai 可能很小或很大、甚至可能在器件的整个寿命期间发生变化(可能非常短)。

    对于1、电源电压为6.6V、大于绝对最大电压。 散热焊盘连接不安全。

    对于2、这是正确的。

    对于3、散热焊盘连接不安全。

    我强烈建议固定电路板布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的信息。 在输出电流小于10mA 的情况下、是否可以使散热焊盘悬空? 客户手中的 D/S 并不表示需要将散热焊盘连接到 V-、而这一要求已添加到最新版本中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、对于拼写错误、对于1、V-为-1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    焊盘有两个有效连接。 未连接到任何其他东西、连接到 V-引脚。  

    在修订版 J 之前、没有方向、因此假设连接优先于其他散热焊盘器件。 "请勿进行连接、除非该连接被声明为安全连接"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为已经有许多 PCBA 产品、您能否帮助您提供有关如何解决此问题的见解?

    如果 V+=GND、V-=-3V、散热焊盘= GND

    1. 测试结果表明 、功耗 将增加、V-变为-2.2V。
    2. 客户尝试在 GND 和 TLV9064散热焊盘之间添加绝缘橡胶、发现电路工作正常。 您能否帮助检查是否可以接受保持散热焊盘悬空?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    可接受浮动。