This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7731:产品推荐

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7731, LMP7721, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109882/lmp7731-product-recommendation

器件型号:LMP7731
主题中讨论的其他器件: LMP7721OPA392

大家好、

 我很难找到满足 以下客户要求的运算放大器。 客户发现 LMP7731已经接近尾声、但数据表缺少关键信息。

客户需要一个超低噪声的运算放大 器(如 LMP7731)、但当共模电压为 Vs 时、该放大器还具有低偏置电流和低失调电流输入(在-40°C 至125°C 范围内) (或 VS-20mV)。客户应用是一个超低噪声电流感应反馈环路、电路的最坏情况总失调电压(即 Vos + IB_OFFSET* Rin)需要较低并得到保证。

数据表第11页的图29显示了当输入处于 Vs 的1/2伏范围内时、LMP7731上的偏置电流上升、并且客户希望了解 有关偏置电流在"电源轨"上的作用的任何信息、如 所宣传的那样 RRIO 运算放大器。

您能不能帮助分享 共模电压为 Vs 时的情况、偏置电流和偏置失调电流与温度和 Vs 之间的关系

同样 、噪声参数(例如、转角频率、噪声电压密度、噪声电流密度0.1-10Hz 噪声电压)与温度以及与之间的关系是什么。

您是否还可以推荐您认为可能更适合客户应用的其他器件?

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    该数据表包含大量信息、可回答您的问题。 您是否看到过"输入偏置电流消除"部分? 此运算放大器似乎不适合用于接近正电源轨的输入电压。 在这种情况下、输入偏置电流消除电路似乎完全关闭、因为控制没有剩余任何余量。

    您可以允许的最大输入偏置电流是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    LMP7731具有两个双极输入差分对、在125C 时的最大 Ib 为85nA (纳安级)-请参阅下面的内容。 因此、这不是我所说的低 Ib。

    此外、它还包含输入偏置消除电路、导致 IB 增加、接近任一电源轨-请参阅下面的内容。

    如果您的客户需要真正的低 Ib、 他们应该选择具有3fA (femto-amp)典型 Ib 和125C 时最大5pA (比 LMP7731低10、000倍)的 LMP7721。

    它一直保持到(V-)的低 Ib、但不在正电源轨上-请参阅下面的。

    对于靠近正电源轨的低 Ib、建议在125C 下 IB 最大值为30pA 的 RRIO OPA392 -请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的问题是:在125C 时、当 VCM=Vs 时、典型和最坏情况下的 IB、IO、CMRR 和0.1-10Hz 噪声是多少?  如果您还能在25°C 和85°C 时给我这些信息、那将会很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会在 VCM=Vs 和25C 时测试 LMP7731 IB (更不用说在125C 时测试)、因此我无法为您提供确切的答案。  但是、考虑到在125C 时其最大 IQ 为4mA、 通常情况下、5-10%的 IQ 处于输入级(200uA-400uA)、这意味着在 VCM=vs 时没有 IB 消除(假设最小 β 为100)、最大 IB 可能为 2-4uA (NPN 有效、因此 IB 电流流入输入端子)。 就 IO 而言、如果没有 IB 消除、通常为 IB 的10%、因此预计最大 ISO 200-400nA (流入输入端子)。

    最小 CMRR 未指定为125C、但考虑到5.5uV/C 的最大偏移漂移、您可以预期125C 的最大 Vos 漂移为550uV、这将转换为-6dB、从而产生74dB 的最小 CMRR (估计值)。  1/f 噪声应几乎不受 VCM 和温度的影响。