请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA220-Q1 大家好、TI 团队、
我们遇到了使用 INA220-Q1芯片读取电压的问题。 不确定这是必须在 ADC 中处理还是从我们的末尾处理。当我们读取总线电压寄存器(地址= 02h)时、BRNG=1、我们将值0xFF6A 读取为原始值。
基于此
溢出位= 0
转换准备就绪= 1.
0xFF6A >> 3 = 0x1FED
电压= 0x1FED * 0.004 (LSB)
电压= 32.692v
这是芯片中不应该设置的吗? 或者、我们一侧的 FW 是否需要处理、因为我们知道该值超出数据表中提到的范围?
这种情况是随机发生的,而在其他时候它正在读取~12v 的正确电压。
感谢您查看此内容并期待您的回复!