This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082H:电源电压规格

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111962/tl082h-supply-voltage-specification

器件型号:TL082H
主题中讨论的其他器件:TL082

大家好、

您能否给我一些评论、说明 TL08x 和 TL08xH 之间的电源电压规格为何不同、如下所示? 不确定这种差异是否意味着不同的用例。  

TL08xH

VS:VCC+- Vcc-:4.5V~40V

TL08x

VCC+:5~15V

VCC-:-5~-15V

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL08x 和 TL08xH 是不同的(JFET/CMOS)。 TL08x 规范出于历史原因使用分离电源、但其含义与10V–30V 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    请记住、传统的"TL082"和下一代"TL082H"是完全不同的芯片。

    由于许多不同的规格可能会引起混淆、因此过去在这里已经讨论过很多、将"TL082H"放入与"TL082"相同的数据表是否是一个好决定。

    我个人永远不会将"TL082H"视为"TL082"的下一代运算放大器、因为与"TL082"相比、"TL082H"的噪声要差得多。 参考噪声、根本没有任何改善。 但这只是我个人的观点

    Kai