This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411:工作电压与 AMC1301间的关系

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111322/amc1411-working-voltage-vs-amc1301

器件型号:AMC1411
主题中讨论的其他器件:AMC1301

大家好

我的客户目前正在将 AMC1301用于工作电压为1000V 的项目。

他们现在有一个工作电压为1500V 的新项目、正在研究具有更宽爬电距离/间隙的 AMC1411、但发现他们无法使用该器件、因为它也指定为1000V。

您能不能评论为什么我们不为 AMC1411指定更高的工作电压?

您可以指向的任何其他选项?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    AMC1411的工作电压为1600 Vrm / 2260 Vdc 条目、从突出显示的条目向下几行。  AMC1301为1000 Vrms 和1500 Vdc。  CTI、材料组和过压类别稍有不同。  您突出显示的条目来自 IEC 60664-1、请注意 AMC1411与 AMC1301之间的 I-III 和 I-II 差异。  I-II 类的过压额定值为6kV、而 I-III 为8kV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    您可能需要阅读以下内容:

    e2e.ti.com/.../IEC-60664_2D00_1-ED3-Insulation-coordination.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您参考本文档。

    此致

    Ueli