This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA116:悬空输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111645/pga116-floating-inputs

器件型号:PGA116

我们在以下配置中使用 PGA116

PGA with A-Switch

3个模拟开关(DG4051EEQ)连接到 PGA116 (CH0-CH2)的3个通道、另外7个模拟输入直接连接到 PGA (CH3-CH9)。

当模拟输入被连接至一个固定电压时、没有问题。

当一个输入悬空且该通道在输出端采样时、PGA 的 VOUT 会受到某种弱上拉效应的影响(请参阅示波器图片、其中包含 CH1 VOUT 和 CH2 DIN 信号)。 所有通道(CH0至 CH9)都会发生这种情况。

oscilloscope

一旦我们尝试用示波器测量输入,此“效应”就会消失(信号随后为低电平),这可能是因为输出被示波器下拉。

是否允许使用浮动输入、或应将其下拉(100kOhm)? 为什么当我们使用示波器测量 VOUT 时、信号仍然保持高电平(因此上拉)?

非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    让输入悬空绝不是一个好主意。 我会始终添加一个下拉电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    PGA116输入由多路复用器和同相可编程增益放大器组成。 内部放大器提供非常高的输入阻抗(10-GOhm)、并且每个通道都有一些输入电容:2pF 的多路复用器通道输入电容和3pF 的放大器输入电容。  

    如 Kai 所述、在未连接的通道上使用下拉电阻器接地的最佳做法;否则、浮动通道可能会产生噪声、交流信号耦合到未使用的通道输入引脚并为任何相关的小寄生电容充电。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    没有未使用的通道:它们是悬空的、因为外部传感器也无法连接。 好的、那么我们将向所有输入添加弱下拉电阻。

    感谢您的回答、此致

    伊曼纽尔