This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:测量1uA 至1A 范围内的电流、精度为1uA。

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, INA210, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111740/ina185-measure-currents-in-the-range-of-1ua-to-1a-with-an-accuracy-of-1ua

器件型号:INA185
主题中讨论的其他器件: INA210INA190

大家好、

客户 希望测量1uA 至1A 范围内的电流、精度为1uA。 INA185或 INA210能否以1uV 的分辨率可靠地放大1uV 至1V 的电压?  您可以共享参考吗? 如果没有、您能否提供更好的器件来满足要求?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1uA 至1uA 的精度=> 100%误差。

    你确定吗?

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    INA210的最大输入偏置电流为35uA、INA185甚至更大、 这对于您较低端的电流测量范围而言是有问题的。

    INA190 3nA 的最大输入偏置对于您的应用而言更可行、但对于 所需的精度水平、噪声可能会成为问题。

    如果深入了解我们的可用仪表放大器 、就可以为该应用找到功能更强大的器件。