This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393B 问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110950/lm393-lm393b-issue

器件型号:LM393

尊敬的团队:

我们的客户 遇到如下 OPA (LM393BIDR)问题、请帮助检查设计是否正常。

 

 

 

 

 

当 DCIN_27V_1大于"V+"时 、引脚1将输出"Hi-Z"。

当 DCIN_27V_1小于"V+"时、引脚1将输出"0"。

 

但我们发现一些 PCB 的行为异常

通道1:引脚1 (3.205~3.245V)

通道2:PIN2 (2.449~2.482V)

通道3:引脚3 (2.365~2.43V)

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    LM393B 的输入范围为 Vcc-2V、在3.3V 电源下最大为1.3V。 它们超出了两个输入上的输入范围。

    对于"B"器件、当两个输入都超出范围时、输出应变为高电平。

    它们将需要调整电阻器值、以使输入电压保持在1.3V 以下。

    如果它们无法更改电路、则可以尝试 LM393LV、该器件具有 R-R 输入、可接受高达 VCC 的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的大力支持!

    可以修改电压轨、并且我按如下方式更改电阻、

    V+电压轨约为0.918V~0.963V

    V-电压轨约为1.028V

    您能帮我检查此电路是否正常吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    好得多。 只要比较器的输入电压小于1.3V、就可以正常工作。