This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:为什么推荐的工作电压为5V?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111694/ina210-why-is-the-recommended-working-voltage-5v

器件型号:INA210

大家好、

我的客户将使用 INA210CIDCKR 作为 INA210CQDCKRQ1的第二个套接字、您有什么意见吗? 从数据表中可以看出  、INA210CIDCKR 的工作电源电压(Vs) 为5V、但 对于 INA210CQDCKRQ1、它为2.7-26V。  前者是否也有范围、还是针对5V 进行了优化?

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    您是否在数据表的第9页看到过"工作电压范围"规格?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海尔昂、

    您的问题的答案实际上是"两者皆有"。 如 Kai 所指出、工作电压范围规格表明、与汽车版本类似、该器件能够提供2.6V 至26V 的电压。 我们还可以从数据表的图8中推断、5V 是器件 PSRR 曲线特征化的电源电压(如果您通读 EC 表、还会在5V 下表征其他几个器件属性。 检查汽车等级的结果相同。  

    简而言之、虽然两个数据表的表6.3在布局上的格式不同、但当您考虑 Kai 指出的范围时、它们实际上会传达相同的信息。 两个器  件均支持2.7-26V 电压、额定电压为5V、这意味着您将在此处获得最佳性能。