This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311C-Q1:计算 VOUTP 和 VOUTN 容差

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109503/amc1311c-q1-calculate-voutp-and-voutn-tolerance

器件型号:AMC1311C-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好、E2E 专家、

你好。

您能否告诉我如何使用 Vos、IIB、例如 TCEg 等所有容差因子计算 VOUTP 和 VOUTN 容差。

AMC1311x-Q1高阻抗2V 输入增强型隔离放大器数据表(修订版 B)(TI.com)

我认为数据表有问题。

AMC1311x-Q1的增益为1.0。
输入电压为2V。
所以我认为典型的输出电压是2*1.0=2。
但25度时的增益误差为2%、
如果我想使用增益误差漂移和非线性数据计算125deg 处的增益、如何计算?
是否有其他参数可用于计算它?

感谢您的一贯支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    您最容易将客户指向  与 AMC1311搭配使用的隔离式放大器电压检测计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户 希望了解如何计算任何温度下的增益。 我们是否有任何解决方案?

    感谢您的一贯支持。

    此致、

    Jonard Rico
    德州仪器客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    让我们从模拟输出 部分下的第9页开始。  该表中显示的典型增益误差也反映在第15页的图17和18中。  请注意 、第9页中的最小/最大值是保护带限值、图17和18中的迹线 显示了实际特性数据。  这两个值均以百分比值的形式列出、其中包括增益误差漂移。   增益误差漂移表示为 PPM、因此非 B 器件的典型+/-30将是在100`范围内的3000ppm、即+/-0.3%。  `、要计算任何温度下的典型增益误差、请使用25 μ s 的 Δ T、将其乘以30ppm、将 ppm 转换为%、并将其添加到典型增益误差中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果我使用 AMC1311B-Q1、则最大误差为0.2%。如果我在100度使用、则 Δ T 为75度。因此、最大增益误差漂移为40ppm*75=3m=0.3%?
    增益误差为0.2+0.3=0.5%对吗?
    非线性、非线性漂移和输出噪声是什么意思?
    我应该考虑一下吗?

    感谢您的日常帮助。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不太像 CSC、

    AMC1311B-Q1的最大 增益误差漂移为40ppm、因此最坏情况是采用初始误差、加上40ppm、45ppm 为0.0045%。  将其与典型值加起来、您将得到0.0545%。  最大增益误差为+/-0.2%、因此这些 是限值边界、您不会在这些限值之间添加额外的误差。  线性曲线显示在第16页。  非线性是指输出上的变化与输入上的变化不成正比。   输出噪声只是固有的调制器和热噪声。  这些是对精度的次要影响。