This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:电源寄存器至少4位

Guru**** 2866960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111315/ina234-power-register-least-4bit

器件型号:INA234

大家好、

为什么至少保留4位功率(3h)?
所有分流电压(1h)、总线电压(2h)和电流(4h)都是保留的、但仅保留3h、尽管3h 由这些值计算得出。 我认为应该保留至少4位3h、以便通过执行正确的算术移位来从完整结果中删除这些位

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    您可以将3h 的至少4位视为保留位、并通过执行右算术移位来从完整结果中删除这些位。

    但此操作将导致任何低于32*I_LSB 的功率读作0W。 例如、如果 I_LSB = 16mA、则低于512mW 的任何功率都可能变为0W。

    此致、Guang