This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6733:LM6733 P2P 解决方案。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6733, LMH6738, OPA3691, OPA3695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110820/lmh6733-lm6733-p2p-solution

器件型号:LMH6733
主题中讨论的其他器件: LMH6738OPA3691OPA3695

您好、专家、

LMH6733和 LMH6738是引脚对引脚解决方案,但您能否帮助确认这两个器件是否是 BOM 对 BOM 兼容解决方案?

 此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    阅读两个数据表的"反馈电阻器选择"部分后、两个 OPAMP 对于所有增益而言并不完全符合 BOM 到 BOM、但对于非常特定的增益而言看起来相当相似。

    因此、原理图有助于给出更精确的答案。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、它们看起来与引脚兼容、但实际上不能完全相同、因为 LMH6733大约为5.5mA/通道、LMH6738更像是11.3mA/通道。  

    在此期间、我们都在为 RGB 应用开发三个 CFA 器件、OPA3691可能更接近 LMH6733。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、更快的三通道选项是 OPA3695、但它恢复到12mA/通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看、谢谢 Kai。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看、谢谢 Michael。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    Michaels 的一项建议是否适合您、或者是否对功耗有顾虑? 我们是否需要像 Kai 建议的那样深入探究电路?  

    最棒的

    Sam