This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:驱动容性负载

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293-Q1, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111038/ina293-q1-driving-capacitive-load

器件型号:INA293-Q1
主题中讨论的其他器件: INA293

您好!

我们使用的是 INA293-Q1、并希望 添加进入 ADC 的输出低通滤波器。   我的目标是100欧姆和10nF。

在这种情况下、输出是否稳定?   如何选择输出 RC 以确保稳定性?

谢谢、

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我们在 这里的应用手册中深入讨论了这个主题、然后将这些信息构建到 这里的具有 CSA 的 ADC 输入级设计 中(本文档中使用的器件实际上是 INA293)。 这些应提供一些有用的背景、但总的来说、目标是尝试缓解在输出阻抗和电容器负载阻抗之间形成的组合响应中形成的任何二阶极点。 如果我们查看 INA293的输出阻抗:

    您可以看到最大阻抗小于100Ω Ω、因此可以确信100Ω Ω 的隔离电阻器足以有效地将任何电容值与输出级隔离。 当然、所形成的低通滤波器将根据截止频率影响稳定响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carolus、  这是完美的。 谢谢您的展示。   我查看了 INA293-Q1技术文档位置。   现在我注意到、sboa443应用手册仅位于 INA293区域。   也许我们还可以将其放在 INA293-Q1技术文档位置?   

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我同意、这也应该在汽车文件夹中。 我将与我们的数字营销团队联系、确保该位置得到更新。