This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:连接逻辑分析仪时断开电路板连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106621/usb2any-board-disconnecting-when-logic-analyzer-is-connected

器件型号:USB2ANY

您好!

客户在使用 TI 器件时遇到问题、请参阅下面的详细信息。

我的 USB2ANY 通过 SPI 连接到 BQ79600桥、目前 USB2ANY "J4"端口上的所有10个引脚都连接到 BQ79600桥接器"J4"端口。 当我具有上述设置时、一切都很顺利、但当我将逻辑分析仪连接到上述设置时、仅连接 SPI 线路和 GND、BQ79600桥会断开连接、我无法与该桥进行通信、 甚至无法对 器件进行通电或断电。 请提供建议、了解可能出现的问题以及为了让我通过 SPI 进行有效通信、USB2ANY 和 BQ79600之间连接的最小线路数是多少?

其他信息:
 一旦我连接逻辑分析仪、BQ79600板上的'D3' LED 熄灭、我再次拔下相同的 D3、这种行为是可重复的。 我使用的逻辑分析仪是 Saleae Pro 16。 逻辑分析仪的输入阻抗也很高、请参阅随附的屏幕截图

 

谢谢。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    您能否准确地说明您使用逻辑分析仪连接到的引脚。 我们的团队已将逻辑分析仪连接到 MISO 和 MOSI 线路、无法复制该行为。

    对于最少的线路数、我们需要 SCLK、NCS、MOSI、MISO、3.3V 和 GND 是必需的线路。

    谢谢、

    Geoff