This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:器件的温升

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110074/opa827-about-temperature-rise-of-parts

器件型号:OPA827

在环境温度为25度的环境中输入3kHz 正弦波。
(1)与单电源(+ 15V)配合使用
(2)与单电源(+ 30V)配合使用
(3)与两个电源(±15V)配合使用
这三种模式下的温度上升幅度是多少?

我尝试单独测量部件、
单℃电源(+ 15V)为37 μ A
单℃电源(+ 30V)为50 μ A
两个℃(±15V)均为50 μ A
上升到。

这种温升是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masato、

    您想将这款昂贵、低噪声、高精度的 OPA827用作简单的比较器吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masato-San、

    您发布的原理图均为比较器电路。 正如 Kai 所建议的、最好为应用使用比较器。 上面的 OPA827电路运行在饱和状态、并且它的运行消耗远远大于线性运行、因此温度上升、特别是应用运行在更高电压的电源轨上。 应用的输入为3kHz 正弦信号、并且在 OPA827的输出端生成方波(饱和 OPA827的输出端仅生成两个状态、具体取决于您的电源轨)。  

    下面是一个视频片段、介绍了应用的优缺点。  

    https://training.ti.com/jp/ti-precision-labs-comparators-pros-and-cons-using-op-amp-comparator

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全同意 不应将 OPA827运算放大器用作比较器。  但是、要回答您关于 温升的问题、您看到的结果是合理的。

    如果您看看下面 OPA827 (DGK)的热阻、它是180 [C/W]。 在3kHz 信号且无负载的情况下、OPA827内部的平均功耗简单地说:P=IQ*VSS、其中 IQ 为静态电流(4.8mA)、VSS 为总电源电压:对于+15V 单电源、VSS=15V、对于+30V 单电源和+/-15V、VSS=30V。

    因此、您可以通过以下方式计算温度升高:

    单   ℃(+ 15V)、Tj = Ta + P*Δ T = 25C + 4.8mA* 15V* 180[C/W]= 25C + 13C = 38 μ A (℃Rϴja 为37 μ A)
    单     ℃(+ 30V)、Tj = Ta + P*Δ T = 25C + 4.8mA* 30V* 180[C/W]= 25C + 26C = 51 μ A (℃Rϴja 50 μ A)
    两个     ℃(±15V)、Tj = Ta + P*Δ T = 25C + 4.8mA* 30V*180[C/W]= 25C + 26C = 51 μ A (Rϴja℃50 μ A)

    上述数字与您看到的数字相匹配。  有关如何计算 交流功率耗散的更多信息、请观看以下视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-and-temperature?context=1139747-1139745-14685-1138799-607342

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、
    尊敬的 Raymond Zhang1-San:
    尊敬的 Marek LIS-SAN:
    感谢大家的回复!
    我不知道在哪里回复、所以我会在这里发布。

    哦、我很抱歉。
    我没有写下这一点。
    我事先决定使用一个简单的比较器电路进行温度测试。
    实际上、我们计划将其作为同相放大器电路运行。
    测得的温度是封装的表面温度。
    另一个非 OPA827的器件超过100°C、并且是损坏的器件。
    这款 OPA827也非常简单、我无法判断它是正常还是损坏、所以我问。

    我将阅读您介绍的解释和视频。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masato-San、

    我无法判断它是正常还是损坏、所以我问。

    在温度升高时、OPA827中的静态电流可能高达每通道6mA。 根据 来自 Marek 温度上升估算的电压轨和配置、预计会出现温度上升。   

    您可以选择比较器和/或选择其他低静态电流运算放大器用作比较器。 当然,我不建议采用后一种配置,尽管有时可能会解决问题。  

    最棒的

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    正如您所说的、当我更改为具有较低电流消耗的 IC 时、热量会减少。
    通过选择消耗更少电流的 IC、似乎可以解决温度问题。
    我真的很感谢你。