This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:关于 OPA698ID EOL 计划

Guru**** 2815535 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA698, LMH6658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107802/opa698-about-the-opa698id-eol-plan

器件型号:OPA698
主题中讨论的其他器件: LMH6658

我从我的客户那里得到的信息 是  、他们在 TI 内部获得了635-39-0698-00 OPA698ID EOL 计划。

如果是、请分享 EOL 计划和 P2P 替代解决方案。

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     小组在论坛上没有收到关于此主题的先前问题。  

      我将研究该器件的任何特定 EOL 计划、但我们 不会尝试淘汰我们的高速放大器器件。  

      对于替代解决方案、放大器是否需要集成钳位?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    我们使用其钳位功能。 请推荐没有 EOL 计划的替代解决方案。 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      我将向我们的团队确认 OPA698没有 EOL 计划。 另一个替代器件是 LMH6658/9、我还将询问有关该器件的信息。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、您好、OPA698可能已经停产、这是一种独特的功能、不易更换、原来的输出钳位放大器是 CLC502和 CLC501、但这些是基于电流反馈的。 我想后来有了 LMH 队的均衡,但还没有找到。 基于电压反馈的输出钳位是 ADI 努力与 OPA698 AD8036匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     OPA698IDR 上没有 EOL 计划。

    谢谢、
    Sima