This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:查询最小可测量电流

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110763/ina234-inquiry-for-minimum-measurable-current

器件型号:INA234
主题中讨论的其他器件: INA228

您好!

我正在设计用于工业电源的电流感应器件、但电流范围为0.01A ~ 10A。

我认为 INA234可能是一个不错的选择、但我找不到最小可测量电流、因此我想知道电流是否低于100mA、它将不准确。

条件将是

1) 1)高侧

2)电流~:0.01 μ A 10A

3)工作电压:3.3V

4)总线电压:12V

如果 INA234不合适、您可以推荐其他选项吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件测量分流电阻器上的压降。 您可以通过增大电阻器的值来测量较小的电流。

    首先、使用您可以承受的最大压降来确定分流电阻器。 Ω、10A×0.1 μ A = 1V、这可能太大。 mΩ 假设为10 μ s。

    然后计算最小电流的电压(或所需的精度)。 在本示例中、100mA×10 mΩ= 1mV。 您需要一个误差小于该误差的电流监控器。 µV 偏移电压为100 μ V 的 INA234的误差对应于10mA、因此它可以正常工作。 (但还要检查其他误差、例如温度漂移或电阻器值的容差。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Toto、

    感谢您使用 TI 论坛。 除了 Clemens 所说的内容、如果您最终希望获得比 INA234更高的精度、您可以考虑使用 INA228、它具有一个20位 ADC。

    此外、您可能会对我们的应用手册《数字电源监控器入门》(https://www.ti.com/lit/an/sboa511a/sboa511a.pdf)感兴趣、该应用手册还提供了指向 Excel 设计工具的链接。