This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231AIYFFT

Guru**** 2506585 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110001/ina231-ina231aiyfft

器件型号:INA231

■问题

(1)"端子端子间的关系"数据表中有一个描述、但是针对 I2C 的1.8V 电源是否有任何问题?

(2)是否有上电顺序的规则? 对 VS 端子施加5V 电压、对 A0或 A1端子施加1.8V 电压几乎相同。

检查随附文档中的电路。

e2e.ti.com/.../INA231.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoyuki,

    阅读数据表的第7.1和7.5节后、我没有发现任何问题。 但我想您会从非零保护电阻器 R107和 R109中获益、尤其是当主器件不是非常靠近 INA231时。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果对 B1pin 施加5V 电压、B3pin 是否可以施加1.8V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taguchi San、

    感谢您使用 TI 论坛、以下是我对您问题的回答:

    1) 1)如果您希望 A0或 A1寄存为与 VS 相关的地址、则需要将它们连接到与 VS 相同的电压、否则地址可能会错误。

    2) 2)一旦通信开始、器件就会查找地址、因此只要您在开始通信之前已为 A0和 A1通电、就可以了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我是否应该将"VDDIO_1R8V"更改为"VCC_5R0V_IN"?
    PM_SCL_MES 和 PM_SDA_MES 为1.8V I2C。

    如何修改此电路? 我想得到一个具体的答案。

    e2e.ti.com/.../INA231_5F00_E2E_5F00_220617.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taguchi San、

    具体而言、只要将"VDDIO_1R8V"用于引脚 A0或 A1、就应将其更改为"VCC_5R0V_IN"(用于 IC10上的 A0和 IC9上的 A1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    I2C 信号电平是否需要电平转换为5V?
    我想将其保持在1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、I2C 信号电平可以保持在1.8V。