This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:分压器是否可用于扩展电流感应放大器的共模范围?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA290, INA186, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110569/ina180-can-voltage-dividers-be-used-to-extend-the-common-mode-range-of-a-current-sense-amplifier

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA290INA186INA280

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    这个问题经常被问及。 答案是:不可以。制造容差、不均匀的温度漂移和分压电阻器的长期漂移将完全破坏 INA180的高共模抑制。 即使分压电阻器的完美匹配、INA180的两个输入的任何输入阻抗不平衡也会破坏共模抑制。

    INA180被设计成在两个输入之间具有一个非常小的分流器。 在这种配置下、两个输入看到(几乎)相同的阻抗"情况"、并且共模抑制仍然很高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。 是否有具有更高共模电压的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randall、

    我们有多个部件可扩展较高的共模电压。 我们目前最高级别的支持是 INA290、它支持高达120Vcm 的电压。 您希望在应用中支持哪种电压级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Carolus。 该应用需要34V 电压、仅比 INA180高一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randall、

    假设您出于成本敏感的目的查看 INA180、我建议您查看 INA186。 这是一款成本优化型放大器、具有容性耦合前端、可在一定的额外裕量下满足您的上述需求(这是一款40V VCM 器件)。 如果您更喜欢非电容式前端、还可以查看 INA280。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Carolus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    仅用于显示实际分压电阻器的 CMRR 预期值。 以下仿真假设制造容差为+/-0.1%、温漂为+/-0.1%、长期漂移为+/-0.1%。 为简单起见、选择了1K 电阻器:

    e2e.ti.com/.../randall_5F00_ina180.TSC

    这只是不完美电阻器的影响。 未显示的是 INA180输入轻微不平衡和/或布局不平衡所引入的额外失衡、这仅在添加此类分压器时对 CMRR 产生影响。 另一方面、裸 INA180的 CMRR 约为110dB。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai、这非常有帮助。