This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:为什么不#39;您不直接连接到 GND 而不是0V 电源?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, TINA-TI, THP210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108402/thp210-why-don-t-you-directly-connect-to-gnd-instead-of-a-0v-power-supply

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

为什么不直接连接您提供的仿真文件中的 GND? 需要电容器? 我们现在将更新原理图。 我们想知道、即使 Vocm 以 GND 为基准、我们在这里是否需要一个电容器。

我还想说、我刚才验证了 THP210在我的应用中非常出色、因为我之前在这里询问过此性能。 感谢您的帮助!

谢谢、

红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmei、

    我假设本次讨论是指以下帖子中的仿真、 如果您是指不同的仿真、请告知我们。

    为什么 OPA1632D 变得如此热?

    Vocm 上的旁路电容器通常用于在连接到基准电压时降低噪声(通常可能有一个电阻分压器来生成该 VOCM 电压)。 此外、如果 VOCM 悬空以获得默认的1/2 Vs 偏置、则使用去耦电容来降低内部高阻抗分压器产生的噪声。

    如果您使用短迹线将 Vocm 连接到模拟接地(假设这是一个干净、无噪声的模拟接地层/连接、位于最佳/正确的 PCB 布局上)、则不需要旁路电容器。

    如果您参考 此帖子中 Kai 提供的稳定性分析仿真、则 VOCM 上只有0V 电源偏置(等效于连接到 GND 的 VOCM)、但我在 VOCM 引脚上看不到任何电容器

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用+15V 和-15V、理想情况下、1/2 Vs 偏置为0V。 我不知道模拟接地是否干净、无噪声。 我想这不会在现实生活中。 我可以将其接地、还是需要在 VOCM 上连接一个电容器、然后对地进行类比? 我在这里感到困惑。 如果我将 VOCM 接地、VOCM 会拾取一些噪声、因为实际使用中的接地不干净且无噪声、如果我让 VOCM 悬空至默认的 mi-supply 偏置、则由于实际+Vs 和-Vs 之间的差异、VOCM 不是0V。

    VOCM 引脚直接接地或通过电容接地? 请提供建议。

    谢谢、

    红梅

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmei、

    数据表的第8.2节显示了如何通过两个内部5M 电阻器将 VOCM 设置为中间电源。 因此、来自电源轨的任何噪声都会使 VOCM 看起来很嘈杂。 降低此噪声的最佳方法是将一个滤波电容器从 VOCM 引脚连接到信号接地。

    但是、当您在外部将电压源连接到 VOCM 引脚、并以欧姆方式实现该低电平、例如通过将 VOCM 连接到信号接地来实现、当然、不需要从 VOCM 引脚到信号接地的此类滤波电容器。

    在我的仿真中、VOCM 连接到电压发生器、而0V 的电压源没有更深的感应能力。 在 TINA-TI 中、电压源也具有到信号接地的低欧姆阻抗。

    因此、如果您希望将 VOCM 连接到应用中的信号接地、请执行此操作。 您不需要 VOCM 引脚上的滤波电容器。 但是、请确保使用实心接地层在电路中具有良好的信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。

    您好、Hongmei、

    使用实心接地层是提供良好模拟信号接地的好方法。   您可以查看《THP210EVM 用户指南》以了解4层 PCB 示例、其中器件下方的层是实心接地层。  或者、当然也可以在2层电路板布局上使用 GND 铜填充。  您可以参阅 OPA1622EVM 用户指南 (不同的引脚分配器件、但原理相同)。  请记住、有几种方法可以实现这一点。  这些只是 一般性示例。  

    另请查看以下文章。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/grounding-principles

    https://www.ti.com/lit/an/slyt499/slyt499.pdf 

    https://www.ti.com/lit/an/slyt512/slyt512.pdf 

    谢谢、此致、

    此致、

    Luis