This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2333:有关输入偏置电流与输入差分电压间的关系的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2333, OPA397, OPA396, OPA392, OPA391, OPA320, OPA196, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109972/tlv2333-question-about-input-bias-current-vs-input-differential-voltage

器件型号:TLV2333
主题中讨论的其他器件: OPA397OPA396OPA392OPA391OPA320OPA196OPA191

你(们)好

我的客户正在使用 TLV2333。

输入差分电压为2V、但下图仅表示高达800mV 的电压。
我想知道2V 输入偏置电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否见过数据表第8.3.5节中的图20?

    请记住、使用斩波运算放大器时、差分输入电压必须始终为零、或者换句话说、反馈环路必须始终保持在稳定状态。 允许不同于零的差分输入电压会导致 OPAMP 出现奇怪的行为。 因此、请勿将其用作比较器、例如所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我想知道2V 输入偏置电流。

    正如 Kai 所指出 的那样、下面的段落解释了 TLV2333不在线性区域中运行时的问题。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、要直接回答您的问题、在差分电压为2V 的情况下、输入电流(而非 Ib)可以简单地计算为:IIN=(2V-0.7V)/20kohm =~65uA。

    当然、在这种情况下、运算放大器不以线性方式工作、其输出将处于其中一个电源轨上(取决于2V 输入的极性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Marek

    感谢您的支持。

    其他问题-

    1.输入电流的增加不是产品使用的问题。

      如果是这种情况、运算放大器能否裸片?

    2. 它只用作比较器,因此不需要线性工作 。

      那么、没有问题、对吧?

    正常 工作范围的值如下所示?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如前所述、不应将斩波运算放大器用作比较器。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710522/opa2330-an-issue-of-configured-as-comparator/2619343#2619343

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请查看我的内联回答:

    1.输入电流的增加不是产品使用的问题。

      如果是这种情况、运算放大器能否裸片?  只要输入差分电压低于200V (10mA*20kohm),该部件就不会损坏。  

    2. 它只用作比较器,因此不需要线性工作 。

      那么、没有问题、对吧?   
    可能存在一个大问题-由于 TLV2333 在输入端子之间具有背靠背寄生二极管、当输入之间的输入差分电压大于几百毫伏时、 其中一个输入二极管将正向偏置并干扰(拖动)阈值电压、从而导致 严重错误的跳闸点 ( 根据输入信号瞬态速度、误差可能在几百 mV 以内)

    正常 工作范围的值如下所示?

    输入差分电压的正常工作范围的值定义为输入电压偏移(最大+/-15uV)、只要反馈控制差分电压 -您无法强制它。 例如、将两个输入短接在一起会导致0V 差分 电压、但这不是正常的工作范围、因为 输出将尝试驱动至最大 Vout = Vos*AOL =+/-15uV*(3.16e6)=+/-47V (其中 Vos 是内部偏移、AOL 是开环增益、典型值为130dB (3.16e6);这意味着输入短路时、输出很可能会在其中一个电源轨上崩溃。

    总之、请勿将 TLV2333用作比较器-请使用下面所示的比较器之一:  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#p1typ=0.001;0.01&sort=p2max;asc

    但是、如果由于需要极低的失调电压而坚持使用运算放大器、 请考虑 OPA391、OPA392、OPA396、OPA397、  OPA320、OPA191或 OPA196、它们在输入端子之间没有背对背二极管。