This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要施加/放置力和 ESD 数据

Guru**** 2652945 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18514Q5A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106382/need-applied-placement-force-and-esd-data

主题中讨论的其他器件:CSD18514Q5ASN7693003LM317

尊敬的各位、

请在  下面提供的 MPN 中向我们提供应用/放置力和 ESD 数据。

项目编号 说明 制造商 MPN 施加/放置力
891-DYGZ-25248-01/02 IC (电源)-LDO 稳压器3.3V 150mA 德州仪器(TI) TPS70933DRV 应用工程师 TPS70933DRVR  
891-DYGZ-320860-01/02 IC (电源)稳压器1.25至37V 500mA 德州仪器(TI) LM317MDCY 应用工程师 LM317MDCYR  
891-DYGZ-240474-01/02 IC (线性)-比较器双路5.5V 德州仪器(TI) LMV393IPW 应用工程师 LMV393IPWR  
891-DYGZ-240299-01/02 IC (电源)-德州仪器(TI) SN7693003DBTR 6至10节电池监控器 应用工程师 SN7693003DBTR  
891-DYGZ-240299-01/02 IC (电源)-德州仪器(TI) SN7693003DBTR 6至10节电池监控器 应用工程师 BQ7693003DBT  
891-DYGZ-30971-01/02 IC (线性)-比较器单路7V 德州仪器(TI) TLV3201AIDCK 应用工程师 TLV3201AIDCKR  
891-DYGZ-237494-01/01 IC -低侧栅极驱动器、4A 峰值、SOT-23 (5) TI UCC27517DBV 应用工程师 UCC27517DBVR  
891-DYGZ-237494-01/01 IC -低侧栅极驱动器、4A 峰值、SOT-23 (5) TI UCC27517DBV 应用工程师 UCC27517DBV  
891-DYGZ-237198-01/02 晶体管(MOSFET)-MOSFET N 通道40V 18A 3.1W SON TI CSD18514Q5A 应用工程师 CSD18514Q5A  
891-DYGZ-236798-01/02 IC 运算放大器单路 SC70 10MHz 12V TI LMV641MGx/NOPB 应用工程师 LMV641MGX/NOPB  

项目编号 说明 制造商 MPN ESD 数据- HBM ESD 数据- MM ESD 数据- CDM
891-DYGZ-320860-01/02 IC (电源)稳压器1.25至37V 500mA 德州仪器(TI) LM317MDCY 应用工程师 LM317MDCYR      
891-DYGZ-240299-01/02 IC (电源)-德州仪器(TI) SN7693003DBTR 6至10节电池监控器 应用工程师 SN7693003DBTR      
891-DYGZ-237198-01/02 晶体管(MOSFET)-MOSFET N 通道40V 18A 3.1W SON TI CSD18514Q5A 应用工程师 CSD18514Q5A      
    • 注1:放置/施加的力:-  放置力/施加的力是将组件放置在 PCB 上所需的力。

     

    • 注2: ESDS 是静电放电灵敏度、即导致组件故障的 ESD 级别。

     

    #人体带电模型( 人体放电模式,HBM )

    #机器带电模型(机器型号,mm)

    #组件带电模型(带电器件模型,CDM)

    谢谢、

    Umesh Prasad  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Prasad、

       E2E 用于解决技术/工程设计问题。  客户支持中心(https://ticsc.service-now.com/csm)是解决此问题的合适场所。  我已要求 CSC 直接与您联系。  如果您在下一个工作日内没有收到 CSC 的消息,请告诉我。

      此致、  

      ~Leonard

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Leonard、

      是否有上述请求的更新?

      谢谢、此致、

      Umesh  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我将联系 CSC 并要求更新。  

      ~Leonard  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好  Leonard,

      你好,

      我来自 TI 在线技术支持团队,  我们在数据表中找不到 CSD18514Q5A、SN7693003DBTR、LM317MDCYR 的 ESD 数据。

      我们在 数据表中未找到所有施加的芯片/施加的力。

      那么、您能否提供这些芯片的数据?

      此致

      James Man

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Depeng、

      您必须联系每个器件的产品组:

      CSD18514Q5A:  HVP-FET

      SN7693003: BMS-BGM   

      LM317:  LP-LDO  

      此致、

      ~Leonard   

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好  Leonard,

       我们在数据表中未找到所有施加的芯片/施加的力。

      您知道我可以从哪里获得它?

      谢谢你

      此致

      James Man

      TI 客户支持中心

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的各位:

      是否有上述请求的更新?

      谢谢、此致、

      Umesh  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Leonard、

      我已 联系每个器件的产品组:

      CSD18514Q5A:  HVP-FET

      SN7693003: BMS-BGM   

      LM317:  LP-LDO  

      我找到了我需要的所有 ESD 数据。

      谢谢、此致、

      James

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Umesh、

      CSC 已表示已传达所有请求的相关信息。

      此致、

      ~Leonard