This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA163:变得非常热、仅使用-VSS 作为输出

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: INA163
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112255/ina163-getting-extremely-hot-and-getting-only--vss-as-output

器件型号:INA163

您好!

我正在尝试在脑电图(EEG)工具的第一阶段使用 INA163。 为此、我能够提出以下设计:

我的问题:每当我插入电源时、放大器开始变得异常热、输出为+VDC 或-VDC、独立于输入。  

我尝试的内容:  

-通过工作台电源(9V 至12V 之间)为其供电

-通过两节12V 电池为其供电(其中一节电池极性相反、目的是实现电压保护)

-使用原理图中的跳线绕过 RL 输入电路

-在输入和电阻接地之间添加一个47k 电阻器(如另一篇文章中建议的那样、以便为返回电流创建一条路径)

-在输出端同时使用空载和电阻负载

-将两个输入保持为开路状态,将它们短接在一起但不接地,将所有输入短接至接地,改变它们的阻抗...

我从一位精心制造的卖家那里购买了我的 IC、因此我很确定它不是假冒的。

欢迎您提供任何帮助! 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pepe、

    按如下所示连接 INA163。 您应该能够在输出端测量0V。 否则、可能会损坏 INA163。 选择全新的 INA163、然后重试:

    使用试验电路板时可能会出现问题。 另一个原因可能是电源电压噪声。 通过分别使用100...470nF X7R 并联的铝电解电容器、将去耦电容增加到100µF μ F。

    您能否显示您的设置照片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再次感谢您的快速回复!

    我组装了该电路、但用47R 电阻器替换了 R1和 R2 (我周围没有放置100R 电阻器、因此它们应该能够做到)。 以下是我在每个引脚中获得的测量值(以直流电压为单位):  

    1.57V
    2. 0V
    0.58V
    4.-0.001V
    5.-0.001V
    6.-7.01V
    7. 0V

    8.-5.54V
    9.-5.54V
    10.0V
    11.9.99 V
    12.-0.57V
    13.0V
    14.-5.5V

    下面是我的设置照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才注意到的一点:如果我用相对较冷的东西(或至少比它更冷、这是如此之热)触摸 IC、输出电压会恢复到0V、我认为这是它的正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pepe、

    我复制了您的原理图、这里的电压节点应该是、请参阅下图。 在输入为0V 时、Vpin1和 Vpin14应靠近接地端进行测量。 我猜是 INA163可能会损坏。  

    更换 INA163之前、请执行以下操作。  

    1.使用软毛刷、磨砂(循环运动)并使用酒精(乙醇和/或 IPA)和水清洁 PCB。 请确保没有冷焊点。  

    2.清洁并干燥 PCB 后再次检查测量结果。  

    3.如果您获得类似结果,请更换 INA163。  

    e2e.ti.com/.../INA163-06232022.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pepe、

    我完全同意 Raymond。 芯片似乎已损坏。

    请不要感到冒犯、但印刷电路板看起来很糟糕。 所有电缆都显示为"冷"焊点、整个电路板似乎在太长的时间内看到过热。 所有焊点均氧化。 L1、R1、R2和 R6似乎已烧烤。

    您迫切需要提高焊接质量。 我建议热焊不要使无源组件过热。 另一方面、如果您进行手工焊接、请将注嘴温度降低至250...300°C 并获取助焊剂。

    Kai