您好!
我正在尝试在脑电图(EEG)工具的第一阶段使用 INA163。 为此、我能够提出以下设计:
我的问题:每当我插入电源时、放大器开始变得异常热、输出为+VDC 或-VDC、独立于输入。
我尝试的内容:
-通过工作台电源(9V 至12V 之间)为其供电
-通过两节12V 电池为其供电(其中一节电池极性相反、目的是实现电压保护)
-使用原理图中的跳线绕过 RL 输入电路
-在输入和电阻接地之间添加一个47k 电阻器(如另一篇文章中建议的那样、以便为返回电流创建一条路径)
-在输出端同时使用空载和电阻负载
-将两个输入保持为开路状态,将它们短接在一起但不接地,将所有输入短接至接地,改变它们的阻抗...
我从一位精心制造的卖家那里购买了我的 IC、因此我很确定它不是假冒的。
欢迎您提供任何帮助! 提前感谢您!