This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1100:DRV110APWR - PCB 需要3380件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113505/drv1100-drv110apwr---3380-pcs-required-for-pcb

器件型号:DRV1100
Thread 中讨论的其他器件:DRV110

您好、论坛、  

我迫切需要3380个部件 DRV110APWR、以便在我们的 PCB 组装中使用。 这是我们未能完成下一个构建(已购买103/105个组件)的剩余2个组件之一。

本论坛的请求是为了获得获取此器件的支持。 灰色市场供应商因成本和风险相关而不可选择。

非常感谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您是在 DRV1100还是 DRV110之后、实际上是非常不同的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您的回答。 我们特别需要  DRV110APWR 器件。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    此论坛旨在提供技术支持。  如果您需要采购方面的帮助、可以在以下网站上打开一个 TT:

    https://www.ti.com/ordering-resources/buy.html

    谢谢!

    Ryan