This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:总线输入阻抗和输入电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113699/ina220-bus-input-impedance-and-input-current

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件:INA230

大家好、  

我的客户正在考虑 INA220和 INA230。 他有以下问题、您能提供帮助吗?  

在 INA220数据表中、 有 VBUS 引脚输入阻抗(工作模式) 320k、客户想知道 不工作模式下的 VBUS 引脚输入阻抗或泄漏电流、该值是否可用?  

2.在 INA230数据表中、 有 ZBUS 总线输入阻抗830 kΩ、ZBUS 是否意味着 VBUS、此规格是否处于工作模式? 如果是、您能否告诉我们 处于非活动模式的总线引脚输入阻抗或泄漏电流?

在 INA220数据表中、有下图。 客户想知道这里 Y 轴的"输入电流"是什么意思?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    感谢您使用 TI 论坛。 以下是我对您问题的回答:

    很抱歉、该值未在数据表中指定、因此不可用。   

    该规格也仅适用于工作模式、但我们没有泄漏电流、类似于问题1。

    这些用于流入 IN+和 IN-的输入电流。 请注意、仅当差分电压也很高(高于满量程测量范围)时、才会产生高电流消耗。