This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:SPICE 模型

Guru**** 2761735 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8541, TLV9002, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113540/tlv8541-spice-model

器件型号:TLV8541
主题中讨论的其他器件: TLV9002

您好!

我尝试在 Micro-Cap 中模拟 TLV8541。 当我打开.LIB 文件并滚动到.subckt TLV8541时、只有2行。 我想它是指另一个模型或其他东西。
我不熟悉仿真、因此我不知道如何将其导入到 Micro-Cap 中、但我知道应该有更多的线路来描述运算放大器。

您能给我一个正常的 SPICE 模型吗?我可以在导入所有其他 SPICE 模型时导入该模型吗?

您可以在下图中看到我所讨论的内容。

另一个线程描述了如何从.cir 文件获取.lib。 但 在 TI 提供的.zip 文件中 、没有.cir 文件。

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    TLV8541模型有两行的原因是它是分层的、并将引脚连接到 VFA_HT5块。 我不熟悉微电容器作为仿真器、但我认为如果您能够导入其他运算放大器的库(也在.lib 中引用了其他子电路)、它应该能够导入 TLV8541的.lib。

    您在导入模型时是否遇到任何问题、或者您是否只是担心在.lib 中看到模型的简短描述?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导入模型时遇到问题。 我是说我可以导入它、但当我尝试对它进行仿真时、我会遇到错误。
    我的组件如下所示:

    当我尝试对其进行仿真时、我会得到以下误差:


    使用不同的运算放大器(用于 TLV9002的 TI PSpice 模型)、则电路正常工作。 因此问题出在 SPICE 模型中。

    您是否知道该器件是否有任何不分层的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我们没有此器件的另一个模型。 从错误中可以看到、它正在将模型正确链接到另一个子电路、但未将该子电路链接到.lib 中的另一个子电路。 我不知道为什么会发生这种情况、因为我不熟悉该仿真器、而且似乎不再支持该软件、因为该公司已不再营业。

    该模型可在 TINA-TI 中使用、TINA-TI 可免费使用、并可通过我提供的链接下载。 您需要使用 Micro Cap 是否有具体原因? Micro Cap 中可能存在阻止使用该模型的错误。

    最棒的
    Jerry