This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:&TLV3502-Q1:这些器件是否相同?

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502-Q1, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111897/tlv3502-tlv3502-q1-are-these-the-same-device

器件型号:TLV3502

您好!

我只想确认这两个器 件(TLV3502和 TLV3502-Q1)是同一个器件、Q1只是针对汽车认证进行了额外测试。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    Q 版本和非 Q 版本不一定采用相同的制造工艺、而是位于同一个晶圆上。 我不会依赖它们是你所说的"同一个芯片"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    是的、它们都使用相同的裸片修订版本、制造代码和裸片尺寸、尽管裸片 ID 略有不同(这对于 Q1器件来说并不常见-因为 Q1器件的跟踪方式不同)、因此我无法说它们完全相同-但它们似乎是相同的。

    组装流程和封装 BOM 略有不同、商用器件和 Q1姐妹器件也很常见。 我不能在公共论坛上讨论分歧。

    在功能和电气方面、它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick

    感谢您对论坛的支持。  我相信您的问题已经得到解答、因此我将关闭该帖子。

    卡盘