This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220AIDGSR - PCB 需要1330件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113506/ina220-ina220aidgsr---1330-pcs-required-for-pcb

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件:INA228

您好、论坛、  

我迫切需要 在 PCB 组装中使用1330个器件 INA220AIDGSR。 这是我们未能完成下一个构建(已购买103/105个组件)的剩余2个组件之一。

本论坛的请求是为了获得获取此器件的支持。 灰色市场供应商因成本和风险相关而不可选择。

非常感谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    遗憾的是、该论坛主要用于处理工程问题。 从部件采购的角度来看、我们可以做的事情不多。 正如 Mubina 在 论坛帖子中指出的、您可以订阅商店以进行补货更新、因为我们经常补货、但这些商品是先到先得的、因此设置警报可能会有所帮助。  

    我知道目前我们的许多数字电源监控器都受到限制、但您也可以查看我们的一些其他产品、例如 INA228/229系列、因为它们与 INA220引脚对引脚兼容、并且可以替换、 尽管我知道这可能会导致一些固件更改。