This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:过驱

Guru**** 2787535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113359/lm293a-overdrive

器件型号:LM293A
主题中讨论的其他器件:LM293LM2903B

有关比较器 LM293ADR 的问题、请帮助回答。
在规范中、响应时间有两个测试条件。 主要区别是什么? 为什么时间差这么大?
2.过驱是否意味着过冲? 还是过载?
用作 PFC 的硬件过流保护时(需要1-2us 反向)、应采用哪种测试方法?

4.当用于硬件过流时、将 LM293替换为其他通用比较器、它是否会影响保护电流值? 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    过驱是指超过跳闸点的电压量。

    当您更难驱动比较器时、比较器将会加速。 5mV 被认为是一个非常小的值、并且预计比较器将是最慢的。"TTL"测试几乎为5V 的过驱、因此速度尽可能快。

    通常、在100mV 过驱后、它会逐渐减少收益。 请参阅 LM2903B 传播延迟曲线示例:

    由于您是在检测电阻器上进行检测、因此您可能处于几十 mV 的过驱范围内、因此比较器将位于较慢的一侧。

    如果响应时间很关键、则应使用更快的器件以获得最大裕度。 感应电阻器上的预期电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否与我分享包含输入过驱定义的幻灯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附于下:

    e2e.ti.com/.../Comparators_5F00_Overdrive.pdf