This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:使用单电源将 REF 引脚接地

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149, TINA-TI, INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113089/ina149-grounding-ref-pins-with-single-supply

器件型号:INA149
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 INA148

在 INA149上、在使用单个5V 电源时、是否可以将 REFA 和 REFb (引脚5和引脚1)接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在单个5V 电源上将 INA149的 REF 引脚接地、但由于所需的输出线性范围为来自任一电源轨的1.5V、这意味着您的输入差分电压(Vdiff)必须介于1.5V 和3.5V 之间;  由于内部输入节点(VM 和 VN -见下文)也必须与任一电源轨保持1.5V 电压、这意味着输入共模电压(VCM)线性范围取决于 Vdiff -见下文。 因此、对于2.5V 的 Vdiff、有效 Vcm 为30.25V 至72.25V、对于1.5V 的 Vdiff、Vcm 必须介于30.75V 和72.75V 之间、对于3.5V 的 Vdiff、Vcm 必须介于29.75V 至71.75V 之间。  因此、 对于1.5V 至3.5V 之间的任何 Vdiff、VCM 必须介于30.75V 和71.75V 之间。

    对于任何其他 INA149条件、请使用 POST 底部连接的 TINA-TI 工具来确定有效的 VDIFF/VCM 范围。

    将 REFA 和 REFB 连接到1/2 Vs 可实现-20V 至+25V 之间的 VCM 电压-请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../INA149-Input_2D00_Output-range-checker.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 该器件被宣传为 INA148的引脚兼容替代器件、但其输出电压摆幅似乎不如 INA148的宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V 单电源下、主要区别在于 INA148输出电压降至接地电平以上0.5V、而 INA149的额定电压为1.5V -这会导致 INA148的负输入共模电压范围更宽、为-47.5V、而 INA149为-20V -请参阅下文。  但是、这些器件主要用于+/-15V 等更高的电源电压、在上述条件  下、INA149的输入共模电压为+/-275V、而 INA148 VCM 范围仅为+/-200V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我问自己为什么这么多人希望在这些日子使用单个电源电压。 与单电源电压相比、双极电源电压具有如此多的优势。 伪接地永远不会像良好的旧真信号接地那样良好。 使用双极电源电压不是老式的或"dino 技术"、不是仅仅是处理以信号接地为基准的信号的更好方法。

    Kai