This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356:对于 LF356、是否可以使用6.9典型特性

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: LF356, LF156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113137/lf356-regarding-are-there-possible-to-use-6-9-typical-characteristics-for-lf356

器件型号:LF356
主题中讨论的其他器件: LF156

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LF356、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于6.9典型特性的 LF356数据表 P.8、对 LF155和 LF156进行了介绍。

这些不适用于 LF356。

这些是否可用于 LF356?

 如果没有、您能否提供 LF356的图形。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第6.3节所示、15x/25x/35x 之间的主要差异是允许的温度范围。 典型特性通常在25°C 时显示、因此所有模型的特性都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shinichie-San、

    克莱明是正确的。 您可以在15x 图形和35x 图形之间获得类似的性能。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 和 Jerry、您好!

    感谢你的答复。

    我了解图形可用于 LF356。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    最棒的餐厅

    新一