This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4052:Ψjt μ A

Guru**** 2503895 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108834/ths4052-jt

器件型号:THS4052

请告诉我们 THS4052的热特性。 (不是 θja μ A、而是 ψjt μ A)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachiko-San、您好!

    我将针对 THS4052的热特性提出请求。  为了使我的请求尽可能详细、您能否确认您要查询的 IC 封装?  THS4052具有许多封装选项、包括 D 和 DGN。  如果您还更喜欢目录或工业温度范围(0-70与-40至85摄氏度)、您是否也可以提供此信息?

    获得您的更新信息后、我将继续处理该请求。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    感谢你的答复。
    我们希望了解 THS4052IDR。

    此致、

    Sachiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachiko-San:

    感谢您的详细信息。  我  今天将开始检索热表征参数的过程。  请注意、常规非紧急等待时间大约为1-2周。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    Sachiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachiko-San、您好!

    请参阅以下数据了解各种热特性:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 117.8
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 60.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 59.9
    结果- psi JT (标准数据表值) 14.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 59.4.

    这些值的单位 为°C/W、仅适用于 THS4052IDR。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    这正是我们想要的!
    非常感谢。

    此致、

    Sachiko