This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:有关&quot 的查询;回转至 V+电源轨"

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113035/ina213-inquiry-about-swing-to-v-power-supply-rail

器件型号:INA213

各位专家:

你好。 我对 可订购器件的"摆动至 V+电源轨"最大值有疑问:

  • INA213AIDCKR

"6.5电气特性"表显示、"在输出电流为0.5mA 时、相对于 V+电源轨的摆幅"为最大值"(V+)–0.2"。
请告诉我输出电流值较低时的最大值、例如100uA 或10uA。
0.5mA 过大、因为我的应用承载的电流很小。 我了解典型特性指的是图10。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 的行为与电阻器类似。 因此、您可以假设最坏情况下的输出阻抗为0.2V/0.5mA = 400 Ω。

    400 Ω×100 µA = 40mV
    400 Ω× µA = 4mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我不会假设您将获得更高的电压、仅仅是因为您限制了输出电流。  这是因为涉及其他电路、而温度变化是一个因素。  我通常会将 Swing 高价值设计为良好的做法。  您将看到电流较小时会有所改善、但该数字会因器件而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我同意 Javier 的观点。 图10仅显示了典型性能、当完全导通时、输出 MOSFET 实际上看起来会呈现其漏源"导通"电阻。 但这不一定是真的。 另一种机制可以独立于输出电流、例如输出级的驱动器电路来限制输出电压。

    还有另一个陷阱:当 INA213发射这个指定的最大输出电压时、输出级处于饱和状态、不再在线性运行。 然后、INA213超出稳压范围。 输出电压不再完全正确、可以看到输出恢复问题。 当需要最高精度或必须驱动 ADC 时、最好不要将输出驱动到完全饱和状态、而是保持与电源轨的距离。 这不是 INA213的特殊行为、而是包含一个轨到轨输出级的所有芯片的行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    感谢您的回答。

    后续查询,  当输出电流为1.02uA 时,是否适合将高摆幅电平用作“(V+)-0.19”?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    我假设您可以将"高摆幅"视为该值、但在这种情况下没有进行任何测试。  正如起亚指出的、它可能超出线性范围、如果您希望在输出为高摆幅时计算输入端的最小电压、您还需要考虑增益误差和失调电压。