This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:替换 LV2371

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113328/tlv9151-replace-lv2371

器件型号:TLV9151

你(们)好

LV2371 PIN2接地、引脚5连接到12V、
TLV9151IDBVR 是否也可以通过这种方式进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、TLV9151可以通过这种方式进行连接。 我还建议您使用 TLV9151对电路运行 SPICE 稳定性分析、以确保在您构建电路时不会出现意外情况。 此处提供 了有关 SPICE 仿真稳定性的信息

    此致、  

    Robert Clifton